Other Parts Discussed in Thread: TPS61181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61181 您好!
我有一位客户对 PN :TPS61181有疑问
根据数据表、该产品的 Vbat 输入电压范围为 :5V 至24V。
但是、它还列出了绝对最大 Vbat 范围为24V。
客户的24V 电池容差为3%、电压可略低于25V。
他们希望 TI 确认该产品线在正常输入范围和绝对最大输入之间或其电池是否可接受。
谢谢、