Other Parts Discussed in Thread: TPS22981, TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22918
您好!
我需要在升压转换器之后放置一个限流负载开关。 在搜索几个组件后、我找到了 TPS22981。 它看起来是此通用应用的良好候选器件。 我的电流限制为500mA、电压为12V。 系统电源由锂离子电池供电。 有一个永久性3.3V 电源、在转换到12V 和从12V 时、此电源可能不会向负载提供太大的电流。
如果此设置毫无意义、请建议使用可用的(20k/y) 12V/500mA 限流负载开关。
请参阅下面随附的图片。
您是否认为此配置可以正常工作? 是否可以将 EN 短接至 HV_EN?
从左到右:PMOS 晶体管接收低电平有效使能信号并将其反相。 这将启用升压转换器并为 TPS22981提供 V3P3。 一旦升压转换器达到可接受的输出电平、它将同时打开 TPS22918的 EN 和 HV_EN。 这会将升压转换器输出连接到外部负载。 如果 TPS22981指示热过载、MCU 将禁用 PMOS 晶体管并关闭所有器件。
FAULTZ 上是否指示了 VHV 过流、还是仅指示过热?
我将设置 ISET_Sx 电阻器、以避免从 V3P3拉大电流。 S0输入接地以强制 S3模式。
谢谢、
奥尔基