This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:与 TPS51200A-Q1相比、TPS51200-Q1与 TPS51200:相同的裸片?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200, TPS51200-EP, TPS51200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055401/tps51200-ep-vs-tps51200a-q1-vs-tps51200-q1-vs-tps51200-same-die

器件型号:TPS51200-EP
主题中讨论的其他器件:TPS51200-Q1TPS51200TPS51200A-Q1

您好!

我们计划将 TPS51200-EP 认证用于我们的应用。 但是、由于组件短缺、我们可能需要使用其他器件(TPS51200、TPS51200-Q1或 TPS51200A-Q1)。 如果它们都使用相同的裸片、我们的资质将对所有这些器件型号有效。

我在 E2E 论坛上发现、TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间的区别仅在于聚酰亚胺层(e2e.ti.com/.../tps51200a-q1-the-difference-between-tps51200a-q1-and-tps51200-q1)。 因此、我认为 TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1具有相同的裸片。

您能告诉我 TPS51200、TPS51200-Q1、TPS51200A-Q1和 TPS51200-EP 是否都具有完全相同的硅片(相同的硅工艺、相同的 maskset 等)? 由于它们的电气性能是相同的(根据它们的数据表)、我想是的。

如果这些信息是机密信息、我们也可以通过电子邮件进行讨论。

感谢你的帮助、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我在 该主题上发现 TPS51200和 TPS51200-Q1具有相同的裸片。 根据您链接的线程、TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1是相同的裸片、A 版本具有额外的聚酰亚胺层、可提高可靠性。 根据 该线程、TPS51200和 TPS51200-EP 之间的基本差异是-EP 版本的额定温度范围更宽、否则电气特性相同。  

    唯一一个在技术上可能不是完全相同的裸片的器件是-EP 版本-让我看看我是否可以了解更多有关这方面的信息并尽快返回给您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    感谢您的首次答复和检查-EP 版本。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我进行了一些挖掘、相信我有您所需的答案。

    虽然这些器件在电气上相似、但 TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1是共享同一裸片的唯一两个器件。 TPS51200和 TPS51200-EP 都是不同的。

    同样、这些器件之间的功能非常相似。

    谢谢、

    Kadeem