This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:VIN1和 VIN2差异条件

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055487/tps65270-difference-vin1-and-vin2-condition

器件型号:TPS65270

不同的 VIN1和 VIN2条件是否存在任何问题?

示例模式如下所示;

・Ω 差分电压、VIN1:5V、VIN2:12V

・任一种、 VIN1:12V、VIN2:0V

・VIN 启动时序不同、VIN1→VIN2的电压电源序列也不同

或者、是否没有问题、因为每个电源电路都是独立的?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi  

    否、内部 LDO 由 VIN1供电。  

    BUCK2仅在应用 Vin1时工作。  

    在"序列 VIN1→VIN2"下、我认为没有问题。