This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:监测参数校准器问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055580/gpcchem-gauging-parameter-calaculator-question

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想知道如何使用 ZKE_TECH EBC-A10H 电池分析仪创建一个日志文件、以确定我的 grep 704230 3.7V 835mAh 的 Chem_ID。  GPCCHEM 工具的页面似乎表明这是可能的。
(https://www.ti.com/tool/GPCCHEM)

"日志文件可以通过使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio)软件和通过 USB 连接的特定评估板创建,也可以通过任何具有数据记录功能的电池测试仪(如 Arbin 或 Maccor)创建。"

说明文档 SLVA725A 提到了配置和数据日志文件的一些格式要求、但并未涉及最大/最小充电放电电压和 SOC。  您能给我一组关于如何使用我拥有的工具创建这样一个文件的准确说明吗?

我已将电池的数据表封装。

 e2e.ti.com/.../GRP704230_2D00_3.7V_2D00_835mAh-cell-spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kornelis、

    在 GPCCHEM 指南中有一个可提交数据的示例、配置文件可让您设置哪个列是时间、电流、电压和温度。

    从分析仪收集数据后、您只需使用配置文件中指定的列将其格式化为 CSV 格式。

    如果您超出预期范围、报告将返回一个错误、供您更正。

    此致,

    Wyatt Keller