主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我想知道如何使用 ZKE_TECH EBC-A10H 电池分析仪创建一个日志文件、以确定我的 grep 704230 3.7V 835mAh 的 Chem_ID。 GPCCHEM 工具的页面似乎表明这是可能的。
(https://www.ti.com/tool/GPCCHEM)
"日志文件可以通过使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio)软件和通过 USB 连接的特定评估板创建,也可以通过任何具有数据记录功能的电池测试仪(如 Arbin 或 Maccor)创建。"
说明文档 SLVA725A 提到了配置和数据日志文件的一些格式要求、但并未涉及最大/最小充电放电电压和 SOC。 您能给我一组关于如何使用我拥有的工具创建这样一个文件的准确说明吗?
我已将电池的数据表封装。
e2e.ti.com/.../GRP704230_2D00_3.7V_2D00_835mAh-cell-spec.pdf