This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:与 BQ79656EVM 通信

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055539/bq79600evm-communication-with-bq79656evm

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我尝试使用 TI GUI 与 BQ76900 EVM 和 BQ79656EVM 进行通信。 我将固件更新为 USB2ANY、并且可以向 BQ79600发送唤醒 ping。 但 GUI 似乎无法检测 BQ79656。 BQ79656的用户指南未提供有关设置的详细信息、也未说明为 BQ79656供电时使用的直流电压、因此我有点卡滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、


    我们对您的体验深表歉意、我们将尽力帮助指导您解决此问题。

    在第 15页的 BQ79656EVM 用户指南(www.ti.com/.../sluuc37b.pdf)中、显示了如何将电源连接到 EVM。

    对于电源、您可以使用18V 或更高电压(高达80V)。 由于您要连接到 BQ79600板、因此可以使用扭转器对电缆将 BQ79600EVM 上的 COMMH 接口连接到 BQ79656EVM 上的 COMML 接口。

    两个 EVM 通电后、您可以打开 BQ Auto Eval GUI、然后在"Welcome"屏幕中选择:

    完成此操作后、唤醒提示音将唤醒两个 EVM、您可以运行自动寻址过程。

    此致、

    维克托。