This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:风扇迟滞和逻辑控制的 GPO 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055552/ucd90910-fan-hysteresis-and-logic-controlled-gpo-issues

器件型号:UCD90910

您好!

我正在尝试根据 UCD90910风扇控制器数据表第32页上的信息来实现滞后风扇控制。  我无法在 TI 电源融合 GUI 中找到在何处设置 TempOn 和 TempOff 电平。  我也找不到 MEAS_TEMP 命令。  您能告诉我在哪里查找和设置这些内容吗?

此外、是否可以为逻辑控制的 GPO 设置迟滞?  我有一个加热器连接到 GPO 引脚、需要在其中一个电源轨的读数低于特定温度时打开、并在高于该温度时关闭。  当温度在此触发温度周围徘徊时、加热器会打开和关闭、从而导致电流尖峰。  是否有办法通过增加和减少逻辑控制型 GPO 的打开/关闭时间来避免这种情况、或设置一个打开值和另一个关闭值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    如果您使用 Fusion Digital Power Designer、则可以在器件窗口->"Hardware Configuration"选项卡(屏幕截图#1)上配置风扇:单击"Add Fan"链接以添加更多风扇;单击"Configure"链接以配置该风扇。 进入风扇配置窗口后、您可以设置开/关温度(屏幕截图#2)。 确保 选中"风扇安装"复选框、分配用作风扇的 PWM 引脚。 将 PWM 引脚分配为 FAN 引脚后、您就可以设置开/关温度。  为了检测风扇故障、您需要分配一个 PWM 引脚用作风扇 TACH 引脚、并设置风扇速度故障(当风扇速度超过特定速度时、则视为风扇故障)。  

    您可以使用由逻辑控制的 GPO 来监控风扇故障(屏幕截图#3)。

    您可以 使用 READ_TEMP_1 (8Dh)和 READ_TEMP_2 (8Eh)(屏幕截图#4)读取温度、也可以使用 READ_FAN_SPEED_x (90h 至93h)读取风扇速度。

    此致、

    安妮非政府组织

    应用工程师