This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:充电器从不良电源变为正常电源时不会改变状态

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054861/bq24179-charger-does-not-change-state-when-going-from-poor-source-to-good-source

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!

我们使用 BQ24179设计的产品在一个端口上使用标准 USB 充电器、在第二个端口上使用太阳能充电器。  当我们使用太阳能充电器时、当太阳被遮挡时、输入电压将下降、最终我们将处于"不良电源"状态。  一旦太阳再次回来、即使输入电压足够高、充电器也不会脱离这个"不良电源状态"。  因此、充电器卡在这个"无充电状态"中。   

我读过"8.3.5.2不良源代码鉴定"、这就说明了发生这种情况的原因。  TI 是否有关于如何 处理这种情况的建议?  我 可以每5分钟左右清除一次 EN_HIZ 位以再次开始资格认证周期、但我不喜欢 每5分钟唤醒一次系统的想法、这可能已经是低功耗的。  是否有更好的解决方案、在电压足够高时至少会触发中断、以便我可以再次开始鉴定?

如果轮询是唯一的答案、那么您是否会获得针对充电芯片的推荐替代方案列表?   我们需要在下个月左右有可供构建的替代方案、因此我假设这也会对我们造成一些限制。

感谢您的帮助、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    遗憾的是、主机定期轮询以清除 HiZ 是最好的方法。  一种硬件方法是使用电池板和 VBUS 引脚之间的串联 FET 开关定期将 VBUS 拉至 VBUS_UVLO 以下。  

    如果您可以更改为采用 HotRod 封装等 QFN 封装的 BQ25798、则它本质上是一个 BQ24179、其不良源经过修改、可无限期重试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我完全忘记了 ILIM_HIZ 引脚允许您在外部强制 HIZ、因此您可以执行与我前面提到的相同的操作、但在 ILIM_HIZ 引脚上。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    BQ25798是我们两个月前要使用的原始组件、但该器件不可用(但仍然没有)。  这也是我们的首选器件。

    我需要对您的硬件方法进行一些澄清。  您提到过定期将 VBUS 拉至 VBUS_UVLO 以下(或切换 ILIM_HIZ)。  似乎主机仍需要进行切换。  或者您在想象555计时器之类的东西吗?  我认为这些计时器可能会消耗大量电池。   

    感谢在我发生误解的情况下作出澄清。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 ILIM_HiZ 的另一个说明。  说明如下:

    '当引脚电压低于0.75V 时、降压/升压转换器在 REGN 开启时进入非开关模式。 当引脚电压高于1V 时、转换器恢复开关。'

    当引脚电压降至0.75V 以下或大约1V 时、这是否会触发中断?

    再次感谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于 ILIM_HIZ 的硬件切换 、我认为它可能如下所示:

    当 REGN 由于不良电源关闭 IC 而消失时、PFET 打开、通过电容连接面板来下拉 ILIM_HIZ 引脚上的 NFET。 当 CR 充电时、NFET 关闭。  可能需要在 NFET 栅极上使用二极管钳位。  关于中断、我明天需要进行测试。  我还想确认、拉高阻抗引脚可获得与切换高阻抗位相同的结果。 但是、正如您在上面指出的、当 ILIM_HIZ 被拉至低电平时、REGN 保持开启状态。

    更改为 BQ25798是最简单的选择。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jeff。

    不过、电路没有什么意义。  这是因为 REGN 用作 ILIM_HiZ 分压器的源。  ILIM_HiZ 在较差的拉电流状态下已经为低电平。  这意味着 NFET 漏极不会改变电压

    第108页数据表:

    我必须在这里的事件序列中遗漏一些东西。

    另一个注意事项是、我们的太阳能电池板的电压可能在大约3V 至8V 之间变化。  因此、在您的图片中、似乎我需要使用分压器在 Vpanel 上获得适当的电压。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    你是对的。  我在工作台上进行了测试、REGN 崩溃。  因此、从不良源复位的唯一方法是移除和替换 VBUS 或使用主机切换 HiZ 位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的澄清。  不是我希望得到的答案、但我将继续说问题已经解决、因为它是 IC 的限制。

    再次感谢您的调查。  非常有帮助。

    Chris