This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在0-100% 2、5kW 的满负载范围内进行有源 PFC 设计

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055209/active-pfc-design-over-full-load-range-0-100-2-5kw

主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

采用 UCC28070的设计是否能够覆盖整个负载范围(在稳定直流电压下几瓦到几千瓦、而不会出现线圈/奇怪的噪声)? 或者、我应该考虑另一种方法、如何使有源 PFC 具有380V 直流输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗡嗡声可能是由于电感器设计不良(对于任何升压控制器都是如此)。  您的电感器是否能够在不饱和的情况下处理峰值电流?

    关于 UCC28070、它更适合更高的功率、这主要是因为它使用两个交错相位。  电流以及电感器约为单相解决方案的一半。    由于交错发生的消除、纹波也要低得多。  它能够在2.5kW (及更高功率)时调节380V 电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好、在 0-10%负载范围内出现奇怪的噪声。 我认为它不会达到饱和。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它仅在轻负载时、很可能是由"磁致伸缩"引起的。    轻负载下可能发生的准突发所导致的磁场变化 可能会导致线圈绕组蜂鸣、如果没有涂层或未紧密缠绕、甚至可能会发生抖动。