This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:当指示充电或充电完成状态时、BQ25170 STAT 引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054882/bq25170-bq25170-stat-pin-when-indicate-charging-or-charge-complete-status

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1

大家好、

我的客户在使用 BQ25170 STAT 引脚显示充电状态时遇到问题。

STAT 引脚将在故障条件下闪烁、这意味着 MCU 无法仅触发 STAT 引脚上的高电平电压来了解已充满电。 它可能是故障信号。 由于系统结构要求、他们也无法连接该引脚上的 LED 来显示状态。

根据我的理解、如果客户想要区分完全充电和故障状态、MCU 需要监测 STAT 引脚超过2秒、以查看它是否是恒定高电压。 这会浪费 MCU 资源。

竞争对手的器件具有两个引脚、用于分别显示充电和完全充电情况。 因此、充电器很容易触发 MCU。 您能用同样的方法来实现吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    我们有 BQ25171-Q1、它提供两个 STAT 引脚、不使用 bq25170等闪烁指示。 他们考虑使用哪种竞争对手的器件?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这是 BQ25170 STAT 引脚的正确行为:

    1)  充电进行中--低电平

    2)   充电完成--高  

    3)   FAULT --以1Hz 的速率闪烁

    如果客户具有带 I2C 的 MCU、我们的 BMU 器件之一可能更适合、请参阅 BQ2512X 或 BQ2515X。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的推荐。 竞争对手是低功耗半(LPS)的 LP4073。

    BQ25171是否具有非 Q1版本? 成本也很敏感。

    谢谢!
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    抱歉2512x 或2515x 对于 E-cig 应用来说太复杂、客户需要>0.8A 的电流。  感谢您的推荐。  

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我们没有 bq25171-Q1的非汽车版本

    此致、

    Nick