This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:反馈分压器电阻

Guru**** 2581355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055329/tps7a47-feedback-divider-resistance

器件型号:TPS7A47

大家好、

使用条件:TPS7A4701、Vin=24V、Vout=22V
为了避免降低输出电压、我想降低反馈分压器电阻(R1和 R2)的值。

1) 1) R2是否可以为1kΩ Ω?
10kΩ 1kΩ 数据表中建议使用*μ A、但 μ A 可以保持流经 R2的电流超过35uA。
* R2≥1.4V/35uA = 40kΩ Ω

2) 2) R2是否有下限?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    1. 1kΩ 对于 R2没有问题。 缩小反馈电阻器的尺寸基本上只会增加 LDO 的小负载。 请注意、您提到的不等式并不完全正确。 它应该是:
      R2 1.4V/35uA = 40kΩ Ω
      这种不相等的原因是建议流经反馈电阻器的电流至少为100x I_FB (100 x 350nA = 35uA)、以避免出现输出精度问题。  
    2. 我没有意识到下限。 通常只有上限。

    此致、

    Nick