This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出端是否必须有钽电容器?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055335/lm1117-is-tantalum-cap-on-output-is-must

器件型号:LM1117

您好!

我的客户想检查在输出上使用22uF MLCC 电容器是否可以接受?

必须使用钽电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    数据表中指定的最小 ESR 为0.3Ω Ω、并且 MLCC 电容器的 ESR 通常远小于该值。 因此、仅使用 MLCC 电容器可能会导致 LDO 不稳定。 如果他们想要使用 MLCC 电容器、一种简单的解决方案是通过将电阻器与输出电容器串联来人工添加 ESR。

    此致、

    Nick