This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730 BMS 设计中的最佳通用接地技术是什么?

Guru**** 2392465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055375/bq25730-what-is-the-best-common-grounding-technic-in-bms-design-of-bq25730

器件型号:BQ25730

您好 TI  

       我们使用 TI 的不同部件来设计 BMS 板。

电池充电器- BQ25730

PD 控制器- TPS257xx

电池电量监测计- BQ28Z6xx

降压转换器  

降压/升压转换器  

             根据每个器件数据表、有提到电源接地和信号接地路由技术、是否需要为每个器件提供单独的接地。 可以使信号接地对所有器件通用、或使电路板的所有接地都通用、我认为它提供到每个点的最低阻抗路径。

请查看应用方框图以了解详情、

和  

TI 提到布局设计指南 IC、

1.如果我使所有接地电源和信号都为电路板通用、该怎么办?
2.如果使所有信号接地与电路板共用该怎么办。
3.我的电路板尺寸为70mmx90mm、希望保持紧凑、接地布线的解决方案是什么?

谢谢、

Rahul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    不同的器件有不同的建议。 通常、建议遵循数据表。

    对于 BQ25730、我们建议将 PGND 和 AGND 分开、因为事实证明、PGND 可用于 EVM、并且将为客户提供更好的成功实现其设计的机会。 但是 、最终由系统设计人员来考虑风险/优势、并决定如何进行设计。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”