This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:原理图审阅

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053943/ucc27524-schematic-review

器件型号:UCC27524

尊敬的团队:

您能帮助检查下面的原理图吗?

这是一个逆变器应用。

规格:

输入电压12V 输出电压:54V 交流  电60W

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的关注、以下是一些注意事项:

    1) 1) 考虑放置栅极电阻器、或至少放置栅极电阻器、使其保持0欧姆短路。  否则、请考虑1欧姆至10欧姆之间的栅极电阻器。  这将有助于减少驱动器内的功率耗散、但会略微增加栅极驱动信号的上升和下降时间。

    2) 2) VDD 旁路电容器有点大、请考虑改用4.7uF 电容器、并确保将其尽可能靠近 VDD 和 GND 引脚放置。  如果您的系统噪声很大、还应考虑安装一个与4.7uF 电容器并联的0.1uF 电容器、并确保0.1uF 电容器更靠近 IC。  

    3) 3) 确保您的振荡器具有一定的内置死区时间、以最大程度地减小两个 MOSFET 同时导通的可能性、除非您对此不关心。

    4) 不需要(因为它们在内部上拉)、但我建议将 ENA 和 ENB 绑定到 VDD、以最大限度地减少不需要的信号耦合到任一使能引脚的可能性。

    5) 5) 如果您不打算使用栅极电阻器、请考虑在 MOSFET 上放置缓冲器、以最大限度降低可能耦合回栅极驱动器和/或系统其余部分的噪声。

    6) 6) 如果您担心 MOSFET 在系统上电或断电之间可能会导通、请考虑在每个 MOSFET 上放置一个大约10kOhm 的栅源极电阻器。

    ----

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的大力支持!

    客户已修改原理图。 请帮您检查一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    更改看起来很好。 如果出现任何问题、栅极电阻器和 VGS 缓冲器的占位符通常会很方便、有助于测试。 我们是栅极驱动器团队、因此我认为您可能还想向负责 CD4047器件的团队发布同样的问题。 我认为他们能够告诉您该部件的实施是否比我们更好。  

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们感谢您始终给予的大力支持~~

    我已将同一问题发布到负责 CD4047部件的小组。

    我们的客户添加死区时间电路、您能帮您进行审查吗? 谢谢!

    如果您有任何建议、请直接参考原理图。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    该死区时间电路似乎正常。 它本质上与该集成解决方案相同。 如果您有兴趣、我只想分享集成度更高的解决方案。 下面是我的原理图:

    在本例中、脉冲为 Q &~Q、无死区时间。 我对您的电压电平和频率并不是100%满意、但无论如何、这是可行的。  此外、您还可以购买多个封装中具有多个栅极的栅极、因此请将其视为一个 IC。 此电路的工作原理是获取信号的与、以及其自身的延迟版本(与分立式解决方案非常相似)。 这意味着 RC 滤波器的上升时间决定了死区时间。  

    您可以看到、两个输入信号之间没有死区时间、但两个输出都有一个由 RC 滤波器配置的死区时间。 如果您有兴趣寻求这样的设计、请告诉我、我(或逻辑团队)可以帮助您实施。 我认为购买 FET 或 IC 可能会降低成本/供应、因为它们以类似的方式工作。

    谢谢、

    Alex Mazany