您好、TI、
我们将 BQ28z610-R1电池电量监测计 IC 用于我们的应用、我们将使用4节电池、每节电池的容量为3350mAh、并计划根据应用要求将其与2S2P 电池组配置配合使用。
我们将在该链接中讨论电池配置、
我们在 BQ28z610-R1中有一些与电池保护相关的问题、
1. BQ28z610-R1可以提供反向电池连接 保护。 如果不是如何实现 这一点、则有任何 TI 器件可用于此目的。?
2.正如我在使用2S2P 电池组配置之前提到的,此电池组单元可供 用户更换,如果 用户可以反 向插入电池单元,我们会有所不同,如何避免 这种情况 ? 我们正在寻找单节电池反极性保护、如果 有任何集成解决 方案可用、请向我们提供建议。
我附加了连接图
, BQ28z610-R1 BT6 & BT8是1芯和 BT5 & BT7 2芯,用于提供电池保护
4.我们正在寻找单个电池单元的反 向插入保护、有任何现成 的集成解决方案 或解决方案。 它还支持2S2P 电池连接配置。
此致、
Rahul