This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1可以提供单节电池保护。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054310/bq28z610-r1-bq28z610-r1-can-provide-individual-cell-protection

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI、  

        我们将 BQ28z610-R1电池电量监测计 IC 用于我们的应用、我们将使用4节电池、每节电池的容量为3350mAh、并计划根据应用要求将其与2S2P 电池组配置配合使用。  

我们将在该链接中讨论电池配置、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052978/bq28z610-r1-best-practice-of-battery-cell-configuration-connection-for-bq28z610/3900059#3900059

我们在 BQ28z610-R1中有一些与电池保护相关的问题

1. BQ28z610-R1可以提供反向电池连接 保护。 如果不是如何实现 这一点、则有任何 TI 器件可用于此目的。?


2.正如我在使用2S2P 电池组配置之前提到的,此电池组单元可供 用户更换,如果 用户可以反 向插入电池单元,我们会有所不同,如何避免 这种情况 ? 我们正在寻找单节电池反极性保护、如果 有任何集成解决  方案可用、请向我们提供建议。


我附加了连接图   , BQ28z610-R1 BT6 & BT8是1芯和 BT5 & BT7 2芯,用于提供电池保护  
4.我们正在寻找单个电池单元的反 向插入保护、有任何现成  的集成解决方案 或解决方案。 它还支持2S2P 电池连接配置。

此致、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我们的监测计不会阻止反极性保护。 您将需要在外部实现它。 使用高侧或低侧 FET、只需很少的组件即可轻松实现。

    我不知道在多节电池应用中为单独的反极性保护提供的任何集成解决方案。

    您设置的保护方案类型取决于您的系统要求、如果您有敏感设备、您可能不需要低侧保护、因为它可能会导致参考点波动。 我建议查看不同的反极性保护方案、以找到最适合您系统的方案。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

               我可以在每个电池上使用肖特基二极管来避免电池单元的反极性保护、但当电池想充电时、该时间二极管可以允许反向电流..?   

     对我们来说、支持电池充电和放电的电池反极性保护的最佳解决方案是什么? 是否有任何特定部件?
    我们正在考虑使用每个电池单独的保护电路。  

    谢谢、  

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    任何二极管都会由于压降而导致大量功率损耗、并且可能不允许充电和放电。

    那么、您正在为2S2P 封装寻找单节电池反极性保护?

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我向我们的保护器团队咨询、我们没有用于反极性保护的保护器、您需要为您的系统实施自己的设计(可能是您共享的方法之一)。

    此致、

    Wyatt Keller