This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201

Guru**** 2503105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054982/ucc27201-ucc27201

器件型号:UCC27201

您好!

我们在 其中一个应用中使用 UCC27201、  当 LI 由高信号驱动时、UCC27201的 HO 引脚始终保持高电平。

已连接下面的原理图

进入 MOSFET 的 PWMOUT1始终为高电平、如何在 LI 为高电平时使其变为低电平。

此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、  

    感谢您的提问。 在正常模式下、HO 引脚输出信号由 HI 引脚输入信号控制。 因此、如果您要将 HO 驱动为低电平、则需要将 HI 拉为低电平。 请参阅器件数据表中的表1"器件逻辑表":

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    我们已经尝试过上述情况、在所有情况下、HO 我们获得的电压接近4.2V。  

    请帮助我们解决问题。

    此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、  

    HO 是否始终在4.2V 时保持高电平? 您是否曾尝试测试过不同 的驱动程序和不同的板、以确定此问题是否特定于您测试的器件/板?  

    在 HO、LO 和 HS 的另一侧、您连接了什么? 您可以共享完整的原理图吗?  

    另请在尽可能靠近驱动器引脚的位置捕获 HB-HS、HM-HS、LO-GND 和 HS-GND 信号、最好在相同的图上使用 Tip & Barrel 方法进行测量、以查看您观察到的情况。  

    此致、  

    Leslie