This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:SLVAEY1的图3

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054146/tps2116-figure-3-of-slvaey1

器件型号:TPS2116

您好的支持团队、
确认标题图。

https://www.ti.com/lit/an/slvaey1/slvaey1.pdf

它是否是具有两个 VOUT 的拼写错误?

VOUT 和 GND 之间应该是什么电容器、而不是电阻器?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    TPS2116具有两个 Vout 引脚、请查看数据表中的第10.2节以了解详情。 接地电阻器是错误的、应该是电容器。 感谢您的关注!

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢您的支持。

    在第10.2节和 TPS2116EVM 中、两个 VOUT 绑定在一起并连接到单个负载。
    每个 VOUT 是否可以连接到图3所示的两个不同负载?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    它们可以连接到不同的负载;但是、它将是为两个负载供电的相同电源。 这与将负载与单个输出电压器件并联是相同的。 它不是双通道器件。 这个数字绝对是误导性的、我正在努力解决这个问题。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢你的答复。

    如下图所示、我了解到无论在器件中分支还是在电路板上分支、结果都是相同的。

    e2e.ti.com/.../VOUTx2.pdf

    我希望 SLVAEY1能够得到纠正、这样就不会产生误解。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    没错。 它将尽快更新。 再次感谢您的关注。

    此致、

    Kalin Burnside