This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:调节 GUI 中的充电电流不工作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24292I, BQ24190, BQ2419XEVM, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052639/bq24192-adjusting-charge-current-in-gui-not-working

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ2419XEVMEV2400

大家好、

您能查看以下客户咨询吗?

我们成功完成了 VitaGuard 项目中应用电池的学习周期、我们使用了上面列出的器件。
我们发现的充电默认设置为1.5A。 我们想要更改此值、但根据 bqstudio、寄存器02的设置如下所示:

但根据文档、该寄存器是应设置充电电流的位置。 您能告诉我们为什么我们不能在这里进行任何调整吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    它不是正确的 GUI。 请访问 https://www.ti.com/product/BQ24190#software-development 并下载 SLUC391A.ZIP。  有关详细信息、请访问 bq24190/2/2/3/6和 bq24292i EVM (PWR021)(修订版 C)上的 EVM 用户指南。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供有关 GUI 的正确信息。 现在、我们还有另一个与充电器寄存器相关的问题。 我们使用了 HPA 172 USB 接口适配器以及 BQ2419XEVM-GUI v1.5.0.1软件来配置充电器寄存器。 例如、我已经设置 ICHG= 2048mA、然后在  BQ2419XEVM 软件中将此数据写入充电器 、但当我打开 BQ Studio 时、充电器寄存器不会更新。 它们保持为默认值(例如:- Chrgr_Reg2)。

    如何在 BQ Studio 中调整充电器寄存器设置?

    我们还观察到、在从充电器(BQ2419XEVM-GUI v1.5.0.1)移除电源后、我们更新的数据丢失。 充电器将所有数据存储在易失性存储器中? 正确吗? 在电量监测计控制充电器的情况下、我们没有单独的主机来控制充电器。 那么、是否可以使用 BQ Studio 控制充电器?

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、

    您无法使用 BQStudio。 您是否使用下面显示的 BQ2419X GUI?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我使用的是与上述相同的 BQ24192X GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到"我已将 ICHG= 2048mA、然后在  BQ2419XEVM 软件中将此数据写入充电器 、但当我打开 BQ studio 时"。  您是否已从 BQ24192X GUI 切换到 BQ Studio?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我切换到了 BQ Studio、因为我们希望监测计控制充电器。

    谢谢、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、

    HPA 172不支持 BQStudio。 您必须改用 EV2300/EV2400来 与 BQStudio 进行通信。

    谢谢、

    宁。