This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:交叉稳压改进

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054748/ucc24630-cross-regulation-improvement

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件: UCC24612
你(们)好

在下一页中、同步整流被称为改善多输出反激式转换器交叉调节的一种方法。
www.edn.com/.../

此外、在本页中、UCC24630控制器是实现以下理念的示例:
slideplayer.com/.../。

但是、我没有找到任何其他相关信息。 即使下面的页面上的讨论也被阻止了...
e2e.ti.com/.../ucc24630-allowing-bidirectional-current-flow-under-light-loads-to-improve-cross-regualtion


您能否提供一些相关信息?

此致。
Christos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos:

    请在以下链接中找到培训材料和视频。  

    多输出反激:如何改善交叉稳压

    谢谢。  

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wesley。

    您指出的培训材料与我提到的相同... 它是在2017年编写的、像"Ajayt"(我提到的启动阻塞胎面的用户)、我在这之后找不到任何其他东西。


    您能否验证这个想法是否已经过某种程度的测试、以及是否有一个有关如何使用 UCC24630/UCC24612实现这个想法的更详细的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能还会发现、本应用手册对如何改善反激式转换器的交叉稳压有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/snva562/snva562.pdf

    在数据表中、UCC24630和 UCC24612在如何使用器件中有详细信息。  这些器件没有单独的应用手册。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike!


    我已经阅读过此应用手册、但我不确定该技术是否工作得如此出色... 我会对此有更好的想法。


    总之、我想尝试一下同步整流反向电流技术。


    此致!