This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25575:SS 引脚电压和一些电阻

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054693/lm25575-ss-pin-voltage-and-some-resistance

器件型号:LM25575

您好!

我的客户对数据表中的吹出电路有疑问。

1)
对于引脚10 (SS)、方框图中该引脚上的输出似乎为1.25V。
正确吗? 我相信1.25V 只是一个典型值。
您能告诉我可能的最大输出电压吗?  

2)
对于 R3和 R4、您能告诉我应该使用什么额定功率电阻器吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    外部软启动电容 将充电10uA、直到达到1.225V 左右

    R3、R4可以是0402 (1/16W)或0603 (1/10W)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    关于 C5、16V 电容器是否可接受?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、可接受16V 电压