This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:能否通过 SS/TRK 控制输出电压?

Guru**** 2531990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054568/lm43601-can-the-output-voltage-be-controlled-through-ss-trk

器件型号:LM43601

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM43601用于他们的新产品。

他们有以下问题。

请给我回复。

问:我们希望通过使用 DAC 更改 SS/TRK 输入端子电压来控制输出电压。

    当 Vin=26V 或更高时、输出的可变范围为12V 至24V。

    是否可以通过该方法控制输出电压?

    有问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    正常启动期间、当 V_SS 低于 Vref 时、稳压电平为 V_SS、当 V_SS 斜升至大于 Vref 后、稳压电平将保持在 Vref。

    让我向团队核实您所说的控制方法是否可行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    非常感谢您的大力支持。

    我期待收到您的回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    是的、可以通过控制  SS/TRK 电压来获得可变输出电压来实现它。

    需要注意的是,SS/TRK 上施加的电压电平必须低于内部 Vref,即1V。

    在这种情况下、PGOOD 功能将不起作用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    非常感谢您的大力支持。

    我知道 SS/TRK 电压范围和 PGOOD 将不起作用。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。