This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:启动问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053371/ucc2818-startup-problem

器件型号:UCC2818

您好!

我正在使用控制器 UCC2818设计2kW PFC。 我在启动过程中遇到问题。

当 PFC 开始开关时、根本不存在软启动。 实际上、最大输入电流受到电流峰值保护的限制。 我假设这种行为与前沿调制相关、并且电流误差放大器的输出在启动时为0V。

下图显示了240V 交流电压下的启动情况。

黄色-大容量电压

蓝色 MOSFET 栅极

粉红色–软启动引脚

绿色-输入电流

正如 SLUA321中所述、我可以减少实施电路来降低电流峰值阈值的问题。 但是,我还不能很好地理解以下几点:

为什么存在软启动电路?

数据表将 SS 描述为缓慢增加占空比的一种方法。

然而、这不是现实情况、因为在启动期间、栅极由饱和电流误差放大器而不是电压误差放大器进行控制。 这可以在以下捕获的第一个 PWM 脉冲上观察到:

下一个捕获显示了启动时流经 MOSFET 的电流(黄色通道)。

另一个问题是有关 Vout 引脚上的电压。 根据数据表、该电压应由启动时 SS 引脚上的电压控制。 不过、我可以看到、当 SS 仍接近零时、该引脚上的电压阶跃。

Vaout–粉色

如果对此问题有任何反馈、我将不胜感激。

谢谢

JGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JGE:

    VAOUT 不应基于 SS 波形有一个阶跃。

    感谢您提供的所有波形、但我需要查看您的设计以帮助确定正在发生的情况。  您能否共享原理图?

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢你的帮助。

    由于保密原因、我无法公开共享这些文件。
    我们可以私下做吗?  

    谢谢

    JGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JGE、您好、我已经向您发送了连接请求、以便我们可以私下对应。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    最后修复了 poblem。 OVP/EN 引脚在 达到 VCC 接通阈值之前启用 PFC。 添加一个电路、以便在 OVP/EN 变为高电平时延迟、从而解决问题。

    感谢您的支持。