This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:CAN 电子保险丝保护 DCDC ABS。 最大值?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62291, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055161/tps25946-can-efuse-protect-dcdc-abs-max

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件:TPS62291

大家好、团队、

客户使用 TPS62291、意外地将绝对最大值7V 和20V 施加到器件上。
电子保险丝能否保护器件免受电压影响?
如数据表所述、OVLO 的响应时间为1.2us、"TI 建议在 OUT 至 IN 之间添加一个 TVS 二极管、以将电压钳制到安全水平"。
由于上述原因、我认为电子保险丝无法保护器件、因为在1.2us 内对直流/直流转换器施加20V 的电压、并且我找不到能够钳制在7V 以下的器件。

如果除使用具有20V ABS 的器件外、您还有其他任何解决方案。 Max、请告诉我。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    很抱歉、我不清楚您的要求。 您需要一个可钳制在7V 以下的器件? TPS25210可钳位在5V、请查看。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    TPS62291的输入电压被调节至7V 以下、但是 Type-C 的20V 电压被意外施加到器件上、并且直流/直流转换器损坏。

    它们希望避免直流/直流应用20V 电压、因为直流/直流的绝对最大值为7V。

    一种选择是选择最大绝对电压为20V 但需要更改设计的器件。
    另一种选择是在直流/直流转换器之前放置保护。

    我希望您询问第二个选项。
    我认为 TPS25946可能有所帮助、 但 OVP 的响应时间为1.2us。 这意味着在1.2us 内对直流/直流转换器施加20V 的电压。
    绝对 最大值定义为、即使在很短的时间内也不得施加更高的电压。

    我的理解是否正确? 如果是、我想问您是否有其他解决方案?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    响应时间将会存在。 但有一点是20V 信号会有一定的压摆率,因此它会在一段时间内从零上升到20V。 您可以将电子保险丝 OVLO 保持在小于7V 的水平、可能为6.5V。 因此、当 VIN 从0升至20V 时 、电子保险丝将在 VIN 达到6.5V 时开始提供保护、因此现在在1.2us 内从6.5V 开始、VIN 上升的程度将决定 TPS62291将看到的最大电压。  

    如果只需要来自电子保险丝的 OVP、则客户可以使用 LM73100。  

    此致

    Kunal Goel