This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS2662电源多路复用器?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053820/tps2662-tps2662-power-mux

器件型号:TPS2662

您好、德州团队

我们将使用两个 TPS2662 来组织电源多路复用器输入。

 如何在 https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf?ts=1635816757938中描述它

但这里是 TPS 26600、遗憾的是、由于 Mouser 或 Digi-key 中缺少这些组件、我们决定从 TPS2662开始。

您认为这个想法值得开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    欢迎使用 E2E!

    是的、该配置也适用于  TPS2662

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、如果  我们有26623、那么钳位的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    您必须使用 TPS26620或 TPS26621、 TPS26624或 TPS26625。 允许将 OVP 引脚用于电源多路复用器配置、而不是短接至 GND。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到了这些信息、谢谢。 遗憾 的是、由于缺少 TPS26620、1、4、5、我们只能购买 TPS26623。 也许  您对如何组织此类电源多路复用器有一定的了解?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 必须使用 TPS26620或 TPS26621、 TPS26624或 TPS26625。(过压切断、可调节型号)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们只能购买26623。 您认为此电路如何帮助解决此问题?

    通过逆变器的 FLT 连接到 SHDN 第二个电子保险丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    可以了。 唯一的问题是、与 OVP 不同、SHDN/控制非常慢、如下所示。 因此、您可能需要在输出端使用大缓冲电容器、因为从初级路径到次级路径的切换速度很慢。  

    相反、您可以采用相同的方法来控制次级电子保险丝的 OVP 引脚。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、关于缓冲电容器、我认为10000uF 可能足够了? 我不知道您对次级 OVP 的看法。 您是否建议将逆变器输出与 OVP 连接? 如果没有、您可以解释更多详细信息吗?

    关于 OVP 的一个问题是、它的内部开关电压为38V、我计算了自己的开关电压为36V、并添加了一些电阻器(我计算出)。 它是否适用于此类 TPS2662?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了我们正在使用 TPS26623的解决方案。 因此、无法控制 OVP。

    继续使用您的 SHDN 控制方法。

    缓冲电容器大小取决于变化间隔和该间隔期间的负载量。 我们可以使用以下表达式进行计算。 TFAIL_tr 是本例中的变化时间、大约为300~500us。  

    P (DC-DC)是 变化期间的负载功率。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Rakesh