This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051657/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1

您好!

随附的文件 slum527是 TI 网站上的仿真文件、它是5V/2A 输出、最小输入电压约为86V

随附的文件 Vin_50V_Vout_12v 是基于 slum527的新设计仿真文件、我针对(Vin min=50V、Vout=12V/1A)的新设计修改了 RCS、RS1、RS2、并且变压器模型也被 Wurth 模型取代。

但是从仿真结果来看,输出电压只能在大约8ms 时上升到大约8V,然后变得平坦,您是否可以直接在您的一侧运行仿真文件,并让我知道原因?

e2e.ti.com/.../slum527.zipe2e.ti.com/.../Vin_5F00_50V_5F00_Vout_5F00_12v.zipe2e.ti.com/.../750816130-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    我下载 Vin=50V 的文件、并将仿真时间增加到20ms。  

    仿真结果显示输出电压可升高至闭合值12V

    因为我没有修改任何组件。 请检查此问题是否仍然存在。  

     

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您是否使用 WEBENCH 进行了仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    否 此仿真基于您共享的原理图(PSPICE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Wesley

    很抱歉因为其他紧急情况而迟到的回复

    奇怪的是,我再次仿真,问题仍然存在, 当 VOUT 上升到大约1.5V 时,DRV 停止工作,请参阅此处的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    我将其加载并再次运行、但仍然可以正常运行。 我上传了该文件、请尝试使用它进行仿真。 可能是某些配置设置导致的

    e2e.ti.com/.../UCC28730_5F00_PSPICE_5F00_TRANS-VIN50.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wesley 的确认。 您能告诉我设置中的步长是多少、也许我需要将默认的20ns 减小到一个较小的值、我现在就这么做了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    我的设置如下所示。 供参考~

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wesley。 我得到原因。 如果我启用跳过初始瞬态偏置点计算(SKIPBP)、它将起作用。 如果它被禁用,一旦 VOUT 上升到设计值12V 左右,驱动器将停止工作,无 PWM 信号。

    我不明白 BP 选项为何会影响结果。  根据我的理解, 在计算 瞬态响应之前,它应该 首先计算 电路静态运行点,这意味着偏置点,对吧?  您能解释一下吗、还是我应该向 Cadence 支持寻求答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    很高兴听到您找到了原因。 我认为可能有一些组件是初始正确设置的。 因此、它会在仿真期间产生仿真错误。 有关更多详细信息、请咨询 Cadence。 我想他们会给出正确的答案。

    此致、  

    Wesley