This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于使用太阳能能量收集为锂聚合物或18650锂离子电池充电

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055228/use-to-recharge-li-po-or-18650-li-ion-batteries-using-solar-power-energy-harvesting

主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好!
 我们正在为器件设计基于太阳能的能量收集系统、并正在进行器件选择过程。

我们的要求如下:
-需要在0.7V 至5V 电压下从200mW 至500mW 太阳能电池板中提取功率。
-支持的电池可以是 任何锂离子/锂聚合物/18650。
-负载为3.3V @ 10mA 平均电流和50mA 峰值时的首选负载路径。
- TI 提供的长期生产支持(在活动状态下至少未来3年)。

我遇到了 BQ25570器件、但不确定它是否支持锂离子电池。 请告诉我 BQ25570是否符合我们的要求、以及有关器件选择的其他建议。

谢谢、此致、
Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    BQ25570是最佳选择、但它是仅升压(VMPP < VBATREG)充电器、因此如果5V 面板的 MPP >= 4.2V、那么将电池连接到 VBAT 将不是理想选择。  如果这是一个问题、则可以将电池连接到降压转换器 VOUT 引脚、VOUT 设置为4.2V、VSTOR=VBAT 设置为4.4V 时将 VBAT_OV 设置。  但是、您需要另一个降压转换器来提供3.3V 电压。  

    没有计划在未来3年内停止使用此器件。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了! 感谢您的快速回复。