This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:有关 TPS53676的一些查询

Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054104/tps53676-a-few-inquiries-about-tps53676

器件型号:TPS53676

尊敬的 TI 专家:

我们希望使用 TPS53676、而不是高功率电源模块。

1. CSD95410应用于 TPS53676EVM 参考原理图。 但是、无法在 TI 网站上找到 CSD95410。 请告诉我原因。

 TPS53676没有电源正常功能。 但我们需要电源正常功能。  是否使用 TPS53676内部功能提供电源正常功能?  或者是否有电源正常电路的应用手册?

我们 希望每个 TPS53676相位使用30A。 CSD95490是否适用? 您建议使用什么功率级?

将 150nH 电感器施加到 TPS53676EVM 上。 150nH 是否涵盖所有频率(300k~2MHz)?

5. 使用220nH 时是否有问题?

请检查我的问题。

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    团队正在处理此问题、并将很快返回给您。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要将其脱机。 您可以共享您的电子邮件地址吗?

    谢谢、此致、

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我将向您发送我的电子邮件和客户电子邮件。

    downey.kim@arrow.com

    wekim@furiosa.ai

    我们期待您的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将通过电子邮件回复。