This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:如何通过 GUI 擦除器件?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054674/tps536c7-how-to-erase-the-silicon-via-gui

器件型号:TPS536C7

降级器、

是否有任何方法可通过 GUI 擦除器件?

我尝试导入相同的.xml 文件、但仍有10个样本 校验和中的1个不同。

您能找出原因吗?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否详细说明一下擦除器件的确切含义? 是否要更改任何默认 NVM 设置?

    您在导入.xml 文件之前是否更改了任何 NVM 数据、或者在您从 TI 收到后是否完成了任何第三方编程?

    谢谢、此致、

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我不确定为什么在不同的时间将相同的.xml 文件用于芯片、校验和将发生变化。

    因此、我想询问如何通过 GUI 进行擦除、然后重试导入相同的.xml 文件。

    我不会更改任何 NVM 数据 、因为我不知道如何更改。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我要将其脱机。 您可以共享您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric1_Fang@pegatroncorp.com