主题中讨论的其他器件: TPS62933
尊敬的先生:
我们使用 TPS54331设计输出为14.3V 的电路
我们的输入电源是一个4s2p 电池组、电压范围为14.4V ~ 16.8V。
电路图如下:

问题如下:
1.当电池组的电压高于16.0V 时,空载输出是稳定的,可以承载负载; 当电池电压低于16.0V 时、输出为锯齿波、当负载约为100mA 时可保持稳定、当负载大于100mA 时、输出下降至0V
这种现象是否意味着 VIN Vout 太小、导致输出不稳定。我尝试在输入电压和 BOOT 之间添加一个二极管。 这样、输入电压低于16.0V、输出电压也稳定、但无法添加负载。 添加负载后、输出基本上会降至0V。
我测量了 BOOT 和 pH 的波形、如下所示:
VIN=15.9V CH1:PH CH2:BOOT CH3:VOUT CH4:IOUT

VIN=16.3V CH1:PH CH2:BOOT CH3:VOUT CH4:IOUT

TPS54331能否仅在 BOOT 和 pH 之间的电容电压大于2.1V 时才能稳定地输出?
TPS54331能否仅在 BOOT 和 pH 之间的电容电压大于2.1V 时才能稳定地输出? 14.4V ~ 16.8V 输入无法输出14.3V? 如果您想实现14.3V 输出、是否有任何改进措施?
如何实现100%占空比?

非常感谢!