This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:查找降压放大器;升压控制器 IC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5156, TIDA-00748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053039/lm5122-find-buck-boost-controller-ic

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5156TIDA-00748

你(们)好

请推荐合适的产品升压控制器 IC:

A.输入电压:48V

B.输出电流:20A

C.输出电压:48~60V

D.应用:锂电池充电

e.参考 IC:LM5156或 LM5122

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于此功率相对较大、建议使用同步控制器。

    建议使用 LM5122。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议

    客户希望询问 IC 如何实现 CC (恒定电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以查看以下参考设计器。 它是 CC 设计器。

    www.ti.com.cn/.../TIDA-00748

    BR Dehuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用连接方法(TIDA-00748)、只能实现 CC? 无法实现 CV? 由于在 CC 模式控制中使用了原始 FB、因此我们的升压架构是在13.0V 至15V 的范围内为电池充电。 如果电池充满电(EX:21V)、CC 充电是否会在此时继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、此参考设计没有 CV 模式、如果您需要 CV 模式、则需要添加外部电流环路。

    我确认该内部运算放大器的输出阻抗、以决定如何添加该运算放大器。

    但我想首先与您确认、您需要的输出电压是多少? 起初我看到它是48V 至60V,、但 您的最后一个答复是13至15V。
    我对输出电压有点困惑。

    BR DE传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gareth、


    您可以添加如下所示的电路、您需要使用两个环路、包括一个电流环路和一个电压环路来控制电流和电压。

    BR Dehuan