This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216的未使用引脚

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054651/bq77216-unused-pin-of-bq77216

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好、专家、

我将联系 bq77216和 bq76952的未使用引脚。 例如、如果在14节电池系统中、根据 BQ76952数据表、电池 14 应连接到 VC16和 VC15。  但在 BQ77216数据表中、V16/V15/V14应连接在一起以连接到电池14的顶部。

 bq77216是否支持与电芯14连接的 V16/V15和与电芯14连接在一起的 V15/V14/V13、以及将电芯14底部连接在一起?  

谢谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    是的、BQ77216支持您提供的配置。  BQ77216EVM 用户指南提到这可以在第3.2节中完成

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是否意味着16P 和15可以连接一个电池、14P 和15P 可以连接在一起? 谢谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    是的、就是这样。 您应该能够短接任何未使用的电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取积分! 感谢您的支持!

    Jimmy