This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:输出截止后的电流

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054570/tps2662-current-after-output-cutoff

器件型号:TPS2662

CH1 (黄色):输入+5V

CH2 (绿色): 输出+5V

CH3 (蓝色):FLT

CH4 (红色):输出电流

使用 TPS26620设计计算器

 VIN=5V、ILIM=0.3A、t (dVdV)=1.1ms

当负载电流为2A 时、由于过流而切断输出、但即使输出电压为0V、电流仍保持在大约0.3A。

最终、电流也会切断。 这是可行的吗?

我还在使用另一个 eFUSE:TPS26601、但这不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    TPS2662在 TCL (高精度)间隔的过载事件期间或热关断之前(以较早的时间为准)进行电流限制。  TPS26601的过载响应有所不同。  TPS26601允许在完全断开路径之前进行4ms 过流(断路器供电)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道这将是电流限制。

    但是、即使输出电压为0V、电流也会由于电流限制而流动。

    电流从哪里流出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流取决于电流限制设置、并从输入侧流经器件。 即使 Vout 为0V、它也会流动

    此致、Rakesh