This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:TPS61094参考设计

Guru**** 2519870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052643/tps61094-reference-design-for-tps61094

器件型号:TPS61094

您好:

 请为我的客户,提供 TPS61094的参考设计。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否在下面提出意见、以便我更好地为他们推荐设计?

    1、输入、其输入电压是多少;这是电池还是来自网络。

    输出:目标输出电压是多少

    输出电流要求;

    这是备用电源应用吗? 它们是否需要超级电容器作为备用电源?

    它们的超级电容器目标端子电压是多少?

    6.它们的目标充电电流是多少? 还是取决于 TI?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wenhao

    输入电压范围为3V-4.38v,由主电池供电

    2. 如果主电池存在 Vout = Vout,如果主电池不存在 Vout = 3.6V

    3.  如果主电池存在,则电流要求约为1.5A;    如果主电池不存在,则电流要求为1A

    超级电容器用作待机电源。 拔下主电池后、超级电容器将电压提升3.6V、以延长系统寿命

    5. 至少3.6V

    6. 充电电流400mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    让我逐个检查规格、下周回复您。 提前说、Vin 应高于 Vout_TARGET+100mV 以进入 Buck_on 模式、这意味着器件仅在 Vin 介于3.7V 和4.38V 之间时为超级电容器充电;

    此外、如果在不存在输入电压时希望具有1A 的输出电流、则当超级电容器的电压低于~2.4V 时、TPS61094将进入电流限制。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅我对您的要求的评论。 请与客户核实。

    是否可以与您联系、讨论客户的应用? 我想了解并查看他们在应用中的实际规格。 如果 TPS61094不是最佳解决方案、我们还可以讨论并为其推荐更好的解决方案。

    输入电压范围为3V-4.38v,由主电池供电

    [WW]当将输出电压设置为3.6V 时、该器件将在输入电压高于3.7V 时为超级电容器充电。 因此、当输入电压降至3.7V 以下时、器件将保持补充状态并从输入和超级电容器消耗能量。 在输入电压进一步下降后、器件进入 BOOST_ON 模式并从超级电容器中完全消耗能量。

    因此、客户应了解这一点。  如果主电池的3.7V~4.38V 时间段占用了大部分时间、并且他们认为需要超级电容器来备用电源、则可以使用。

    2. 如果主电池存在 Vout = Vout,如果主电池不存在 Vout = 3.6V

    [ww]这是可以的、可以通过将器件设置为自动降压/升压模式来实现;

    3.  如果主电池存在,则电流要求约为1.5A;    如果主电池不存在,则电流要求为1A

    [WW]当主电池不存在时、超级电容器将为 Vout 供电。 在最坏的情况下、达到电流限值之前的最小超级电容器电压将为2.6V。 2.6V 至3.6V/1A 时的效率约为82%、仅达到电流限制。

    能否接受取决于超级电容器的电容和所需的备份时间。

    超级电容器用作待机电源。 拔下主电池后、超级电容器将电压提升3.6V、以延长系统寿命

    [WW]是的、可以在此处使用。

    5. 至少3.6V

    [WW]是的、当输入电压>3.7V 时、可以达到该值。

    6. 充电电流400mA

    [WW]是的、没关系。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao:

    帮助安排回顾原理图、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅我对原理图的评论:

    1.R2201应为17.4k、此时 Vout_target=3.6V;

    2.R2218对于3.6V 的超级电容器端子电压应为17.4k;

    移除 AGND 和 PGND 之间的 R2253、最好在 AGND 和 PGND 之间使用单点连接;

    我不建议使用用于 EN 和 MODE 的分压器、因为内部电阻器为800k Ω(典型值) 内部;

    5、如果它们打算使用400mA 充电电流、则 R2213应为205k Ω。

    正如我已经提到过的、客户应该意识到、如果输入电压低于3.7V、超级电容器将不会充电;

    客户应该知道、对于 TPS61094、1A 的电流相对较大、当超级电容器在达到 UVLO 0.5V 之前降至2.6V 时、它可能会进入电流限制;

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenhao:

    我想知道哪种工作模式更适合超级电容器和主电池的开关设计? I 设计为在自动降压或升压模式下工作;主电池保留为在强制降压模式下工作。 拔下主电池并在自动降压或升压模式下工作、但我不知道模式切换时间有多长? 请回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果他们希望 TPS61094在电池突然下降时自动从 BUCK_ON 模式切换到 BOOST_ON 模式、则应使用自动降压/升压模式。 请注意、在此模式下、需要 VIN 高于3.6V+100mV 才能进入 BUCK_ON 模式、否则 TPS61094始终保持 BOOST_ON 模式并消耗超级电容器能量。

    模式切换时间很短、持续几微秒。

    -文豪