This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:DDR5 PMIC 的路线图。

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053161/tps53830-road-map-for-ddr5-pmic

器件型号:TPS53830
主题中讨论的其他器件: TPS51488

大家好、

我能否看到用于 DDR5 (笔记本电脑或台式机)的 PMIC 的路线图?
您是否有适用于 PC 的 PMIC、我现在可以介绍它?

TPS53830适用于服务器应用。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    没有计划开发我们集团的 DDR5客户端 PMIC。 但我可以向您推荐不同的组、以查看他们是否有任何 DDR5客户端 PMIC 计划。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    那么、您的团队是否只有用于 DDR5应用的 TPS53830?
    能否将我连接到另一个具有  DDR5客户端 PMIC 的组?

    如果是、我将在 E2E 中通过私人消息发送我的电子邮件地址。
    或者、您能否给我提供您的电子邮件地址?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此帖子已分配给不同的组、他们将在此处回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    这将是一个很大的帮助。

    我将等待您的回复。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR5应该只有53830 PMIC。

    对于笔记本电脑或 DT、我们只有 LPDDR5解决方案、如果您想找到 LPDDR5解决方案、我可以提供相关信息。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能告诉我 LPDDR5的发展蓝图吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @TPS51488支持 LPDDR5,让我们通过电子邮件 Yuchang - Zhang 的 ticom 进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 TI 网站上找不到 TPS51488、器件型号对吗? 如何查找数据表。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送电子邮件给我、我将向您提供。

    裕昌