主题中讨论的其他器件:BQ27426
我收到了一份 GPC 报告,内容如下:
器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 1.9
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 5.33
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 10.9
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.49
最佳通用 ID 354
最大 最佳通用 ID 的偏差在建议范围内。 请在您的器件配置或器件系列中选择此 ID。
我不能简单地更改为 bq27411 P/N、因为我需要系统侧电量监测计。
问题是 、最大 DOD 误差为5.33%的 bq27421-G1D 变体是否"在推荐范围内"。
谢谢、
Fred