This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:DRV104组件选择

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055258/drv104-drv104-component-selections

器件型号:DRV104

我们在 Vs 处输入12VDC 来控制电磁阀。  DRV104非常适合我们的要求。   

关闭+Vs 的1uf 电容应该是钽电容还是电解电容?  没关系吗?  

建议在 Rfreq 上放置一个100pf 电容器。  应使用什么额定电压?

CD 也是如此。  我们应该使用什么额定电压?  标准 SMT 陶瓷 MLCC 是否可以使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    对于 Vs 处的1uF 电容器、陶瓷电容器应良好。 它也更小。

    对于 Rfreq 和 CD、其最大额定电压为5.5V、10-20V 电容应该足够了。 标准 MLCC 正常。

    此致、

    您好