This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426:I 测试四个器件、一个器件解决了问题。 当电池电压为4.2V 时、器件#39;s SoC 显示85%、此时应显示100%。 我将 V AT Chg 项设置为4.19V。 请给我一些建议。这是我的设备&A

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054880/bq27426-bq27426-i-test-four-devices-one-device-meets-the-problem-the-device-s-soc-displays-85-when-the-battery-s-voltage-is-4-2v-it-should-display-100-at-this-time-i-set-v-at-chg-term-to-4-19v-please-give-me-some-advice-this-

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我测试了四个器件、一个器件解决了问题。 当电池电压为4.2V 时、器件的 SoC 显示85%、此时应显示100%。我将 V at Chg Term 设置为4.19V。 请给我一些建议。

这是我的器件的日志:11-16 05:07:50.266 E/bq27426 - monitor_battery_status_work (  0):soc:85、fem_soc:85、cur:1286、vol_now:4285、tem:3008、fem_tem:-22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我认为上传日志文件时出现问题? 您能否共享整个测试日志? 在静止状态下、SOC 精度在很大程度上取决于 CHem ID 的匹配程度、您是否使用 GPCCHEM 工具检查了器件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 VatChgTerm 只是一个起点、以便监测计能够初步了解完整充电对 SOC 与 DOD 的意义。 监测计将自动更改(测量)此参数、因此在长期运行中、您对该参数的写入值并不重要。

    确保监测计可靠地检测到充电终止(有关监测计如何执行此操作、请参阅 TRM)、此问题将得到解决。