This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:奇怪的行为

Guru**** 2579135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050424/tlv809e-strange-behaviour

器件型号:TLV809E

大家好、

我有一个问题的简单电路。

设计很简单。

我们的输入电压为2V 至4V、并具有推挽输出的 TLV809EA29DCKR 监控器。

输出端直接连接到 FET 的栅极 BSS214NWH6327XTSA1。

问题在于、当我将输入电压从2V 缓慢地更改为高于 TLV 阈值(大约3V)时、TLV 的输出保持低电平(0.00V)、FET 不会切换。

我看到电流每200ms 脉冲约80uA、因此我假设内部计时器尝试将输出级切换为高电平。

当我断开 FET 的栅极时、TLV 工作正常。

当我连接 FET 时、TLV 的输出保持低电平。

出什么问题了?

电源 我已经更改了 FET 和 TLV、但它保持不变。 没有缺陷。

我还尝试了一个电阻值为47kOhm 的栅极电阻器、但 TLV 的输出保持低电平。

如果我将输入电压升高到4.8V、则 TLV 的输出最终会变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您能否在 TLV809E 的 VDD 上添加一个电容并重试这些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    必须是这样。

    当然、FET 会切换某些器件、该电流的源也来自同一个源。

    假设我的电源是理想的、这是一个大错误。

    4.7ųF 有一个小的1 μ F 电容器、但这可能太小。

    我将取出我的示波器并寻找证据。

    输入电流的断续是一种便利。

    当 TLV 想要打开时、输入上的电压再次被开关负载压降。 因此、它会在非常短的时间内每200ms 触发一次输出。

    每天学习。

    感谢您的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将50uF 的电容添加到电源、并将电源驱动强度增加到250mA。 芯片工作正常!