This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:器件未唤醒

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055245/bq79600evm-device-not-waking-up

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我使用的是带 USB2ANY 的 BQ79600EVM 板。 我尝试使用 TI GUI 来简单地唤醒器件。 遗憾的是、GUI 无法连接到器件。

  • 我使用的是5V 直流电源
  • GUI 未连接到硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    很可能、USB2ANY 未更新到正确的版本。 请确保其为"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt"。 有关对 USB2ANY 进行编程的更多详细步骤、请参阅 EVM 用户指南