This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:无线接收器设计问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052194/bq51020-wireless-receiver-design-questions

器件型号:BQ51020
主题中讨论的其他器件: BQ51003

大家好、

我是 Purdue University 电气工程专业学生、使用您的 BQ51020设计无线充电电路。我有几个快速设计问题、我想知道您是否都能帮助我解决。

1) 1)第一个问题是我能否禁用 BQ51020上的外来物体检测(FOD)。 如果没有、我是否可以将其设置为任何适当的值、以防止发送器在意外情况下禁用我的器件。 本学期我有时间限制、我正在尝试创建概念原型验证。 本学期、我没有时间设计测试电路、并正确校准和计算 R_FOD。 我使用的是具有 背板屏蔽的 TDK 20mm 接收器线圈。 对于线圈、L = 11uH 且 L'被测试为 L'= 12.222uH。 我非常怀疑是否会有任何其他组件吸收的功率、因为接收器线圈的应用要求线圈远离所有其他组件、包括 BQ51020 PCB、屏蔽板后面的12cm 或更大元件。 我在阅读 FOD 校准文档时发现、典型 R_FOD 的电阻值为495欧姆。 我不知道该陈述所做的任何假设、但将使用该值来表示我的产品的这种状态、防止 FOD 错误导致我的充电停止? 或者、我应该将该数字向上或向下扩展、如果是大约增加多少?

接下来的两个问题要简单得多...

2) 2)我是否可以将"逆向 AD_Enable"引脚拉高以禁用适配器插件设置? 我的应用不需要它。

3) 3)将放气电阻器设置为与 C_MEM 电容器并联的典型 T_ping 值是多少? 我浏览了一些数据表、在互联网上滚动、找不到任何看起来是我想要的。 我希望接收器能够与尽可能多甚至不是所有 Qi 发送器进行通信。 我目前在计算中将 T_ping 设置为1秒。

感谢您的任何帮助、祝您愉快。

此致、

奥兰多卖家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥兰多

    1) 无法在 BQ51020 (RX)侧关闭 FOD。  它将向发送器(TX)报告它接收到的功率、这取决于 FOD 引脚上的电压以及输出电流。  可以增大 R_FOD 的值以使其更不可能设置 FOD 故障。   另请注意,20mm 的 RX 线圈通常功耗较低,约为2.5W。

    2) 是否将"逆向 AD_ENABLE"引脚拉为高电平? --不建议这样做。  更好的选择是将 AD 引脚接地、这将禁用 AD_ENABLE 输出。

    3) T_Ping 通常为500ms、但因制造而异。  Ping 的振幅也会变化。  当在焊盘上且 TX 发送低功耗 ping 时、T+MEM RC 的目标是将电压保持在1.6V 以上。  典型值为5.6M 欧姆和2.2uF、但可以增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bill、非常感谢您的帮助! 是的、我的初始设计实际上是使用 BQ51003、这是一种2.5W 解决方案、但遗憾的是、由于 TI 短缺、所有著名的分销商在2022年秋季完全缺货。  

    祝你度过美好的一天  

    奥兰多