This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ7693003DBTR

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054064/bq76930-bq7693003dbtr

器件型号:BQ76930

当 BQ7693003处于睡眠模式时、低5个灯串的功耗比高5个灯串的功耗高10uA 以上。 但在关断模式下、上部和下部部件的功耗恢复到相同的水平。 如何分析此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、de、

    BQ76930没有睡眠或关断模式、您可能会想到正常模式和运输模式。  

    BQ76930的封装中有两个裸片、由于偏移电流的原因、该电流可能会在裸片之间变化。 对于正常模式和运输模式、数据表的第8.5节显示的平均电流为 dINOM。 在运输模式下、此电流要低得多、这可能是您注意到它们处于相同水平的原因。 ALERT 引脚(如果激活)也会导致功耗增加(也显示在数据表中)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您回答我的问题、我还有一些问题需要您的帮助。 对于 BQ76930、当警报处于活动状态时、VC0-VC5的功耗是否会高于 VC5-VC10? 是否可以禁用警报? 如果可以禁用它、我应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、de、

    是的、它会消耗更多的功率。

    仅当您使用 MCU 的 GPIO 启用警报(通过将其驱动为高电平)时、才会启用警报。 它通常不会处于活动状态。 如果未使用、您可以通过电阻器拉至接地。 您还可以添加一个电容器来过滤噪声并避免 ALERT 引脚的错误触发。 典型值为500kOhm 和470uF。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    仅在运输模式下、警报不会消耗 VC0-VC5的能量? 当 BQ76930处于正常工作模式时、当 ALERT 以1MΩ Ω 接地时、ALERT 将在 VC0-VC5上产生超过15μA μ A 的额外能量?

    此致

    德魏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、de、

    在运输模式下、几乎所有功能都关闭、因此几乎不会增加消耗。  

    如果警报接地、则不会导致额外的电流消耗。 当警报 信号为高电平时、偏移电流将增加。 阅读bq769x0系列10大设计注意事项应用报告的第3节、更好地了解器件中的电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon