This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25960:建议使用充电芯片

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25968, BQ25960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055057/bq25960-charging-chip-recommendation

器件型号:BQ25960
主题中讨论的其他器件:BQ25968

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

BQ25960或 BQ25968是否可以单独使用、而无需主充电 IC?

2.我正在开发便携式仪器、锂电池电源、USB 端口充电。
我希望集成度高的充电 IC 能够集成到电源路径、降压充电、电量监测和电池保护中。
您能否提供多种 IC 或设计方案?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    [引用 userid="493269" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055057/bq25960-charging-chip-recommendation ]1. BQ25960或 BQ25968是否可以单独使用而无需主充电 IC?[/QUERP]

    BQ25960和 BQ25968不能单独使用、因为它们不支持预充电和终止充电。 当电池电压过低而无法进行高电流充电时、会发生预充电、因此必须缓慢充电、直到能够正常充电。 当电池电压 接近稳压电压时、会发生终止充电、因此会减少充电以防止过度充电、这可能会带来危险。 这两种模式都必须由主充电器处理。

    [引用 userid="493269" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055057/bq25960-charging-chip-recommendation ]2. 我正在开发便携式仪器、锂电池电源、USB 端口充电。
    我希望集成度高的充电 IC 能够集成到电源路径、降压充电、电量监测和电池保护中。
    您能否提供多种 IC 或设计方案?[/引述]

    您能否指出您希望电池电源中包含多少节电池?

    此致、

    Juan Ospina