This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25798, BQ24210, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054824/bq25570-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ24210BQ24250

你(们)好

我正在重新评估去年使用 ST 部件的设计。 现在、我打算将设计迁移到 TI BQ25570

BQ25570将至少两个电路组合为1  

我正在征求您对其适用性的反馈  

我使用1.3W 太阳能电池板为21700尺寸的电池充电  

电池规格为3.6V 4000mAh、充电电压为4.2V

太阳能电池板为 VMP 4.4V IMP 295mA ISC 320mA

 

在 BQ25570数据表中、我看到充电器的逐周期电流限制通常为230mA

考虑到太阳能全年的可变性(我在新西兰)、这很适合

 

BQ25570是否最适合?

我也在考虑 BQ25540、但不确定它是否最适合

我们至少每年查看1000个卷  

 

如果我处于时间关键型设计阶段、您的建议非常受欢迎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25570是仅升压充电器。  由于您的太阳能电池板的 MPP 为4.4V、电池电压为4.2V、因此充电器最终不会进行升压、并且当 V (BAT)=4.2V 时、会有一条从 VIN_DC 到 BAT 的路径通过一个二极管。  如果您将面板稍微升压至4.5V、然后将电池连接到设置为4.2V 的降压转换器输出、则可能可以工作、但仅提供100mA 的充电电流。  对于如此大的电池、我认为您需要更少的损耗才能从电池板获得最大功率。  由于 VMPP=4.4V、非常接近 VBATREG=4.2V、因此您可以使用基于线性稳压器的 BQ24210、并且损耗极低。  另一种选择是采用外部 VINDPM=MPP 电阻器的 BQ24250。   但是、BQ24210和 BQ24250都不会定期对面板开路电压进行采样、以在亮度范围内进行最精确的 MPP 测量。  此外、这两种充电器都具有安全计时器、在低充电电流为大型电池充电之前、计时器会超时。  BQ25798用于您的面板的电源稍微过电、需要主机处理器通信、但可以正常工作。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈