This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055100/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796

尊敬的 TI:

我想从14.8V、12Ah 电池中读取 SOC、SOH 值。 我正在配置的值为、设计容量(12000mAh)、设计电压(14800mV)、否 串联电池(4)、分压器(19200)、VEN_EN 位在引脚控制配置(0xA)上启用。 我只是想检查一下、我是否缺少获取 SOC、SOH 值所需的任何其他参数。

此外、我还想配置和读取 EOS 值。 请告诉我应该注意哪些价值观。  

除了配置这些值,我还更改了 J2连接器的值(>5),VEN 连接器上有跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala、

    TRM 中提供了所需的所有配置信息。 完成 GPC CEDV 工具后、您还需要上传提供给您的.gg、以获得准确的 SOC。 您还可以按照 EVM 用户指南进行 EVM 校准和硬件设置。

    此致、

    Wyatt Keller