This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:热阻和功率耗散

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054634/tps7a90-thermal-resistance-and-power-dissipation

器件型号:TPS7A90

你(们)好

我找不到 TPS7A90的功率耗散图、我们是否有任何有关此方面的可用信息?

(℃、数据表中确实提到了 RθJA=56.9 μ A/W) 、如果要绘制图形、则 PDmax =125 (℃)/  56.9 (℃Ω/W)= 2.197W、斜率= 1/ RθJA =1/56.9W/℃。

(℃)功率耗散 PD=0.7W、环境温度 Ta=45℃时、结温为 Tj=Ta+Ta RθJA✕PD=45 + 56.9 X 0.7 = 84.8 μ F。

%使用上述功率耗散图进行计算、则功率耗散为1.933W、因此功率耗散裕度为1-(0.7/1.933)= 64 μ A。

您能否确认  上述计算是否正确?  

此致

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您计算 P_Dmax 的方式存在问题。 计算方法是假设环境温度为0C。 计算该值的正确方法是 P_Dmax =(125C - 45C)/56.9C/W = 1.4W。  

    [%userid="414118" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054634/tps7a90-thermal-resistance-and-power-dissipation/]如果使用上述功率耗散图进行计算、则功率耗散将为1.933W、因此功率耗散裕度将为1-(0.7 1.933)= 64 μ A。

    我对这种说法感到困惑。 您提到了 P_D = 0.7W 时的情况。 那么、您为什么计算出1.933W? 您打算计算什么值?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    很抱歉、这句话令人困惑。

    这实际上是我从客户那里收到的一个问题、在翻译并发布到这里之前、我没有仔细查看。

    对于器件  PDmax =125 (℃)/  56、9 (℃/W)= 2.197 W 我相信客户认为最高温度为150°C、因此它就像 PDmax =(150-25)(℃)/  56/9 (℃Ω/W)= 2.197 W

    另外、对于 P_D = 0.7W 器件、我相信客户正在尝试绘制下图、以便他可以轻松计算 在不同情况下、在 LDO 上可以施加的功率、例如: 45C 环境温度、0.7W 功率(如果 PDmax 为1.4W、则为50%、因此他可以再增加0.7W 功率)。 这就是他将其称为 PD 裕度的原因

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为什么他们认为 P_DMax 在0C - 25C 范围内是平坦的? 您能告诉我他们从哪里得到这个想法吗?  

    [引用 userid="414118" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054634/tps7a90-thermal-resistance-and-power-dissipation/3902990 #3902990"]器件  PDmax =125 (℃)/  56、9 (℃/W)= 2.197 W 我相信客户认为最高温度为150°C、因此它就像 PDmax =(150-25)(℃)/  56/9 (℃Ω/W)= 2.197 W。[/引述]

    绝对最大结温为150C、建议的最高结温为125C、因此这取决于它们在这里尝试执行的操作。 如果他们希望确保结温保持在建议的 Tj 规格范围内、则应该使用125C、但如果他们只是尝试确保不违反绝对最大 Tj、则应该使用150C。 我也不确定他们为什么在 P_DMax 计算中使用(150C - 25C)、如果他们的预期 Ta 为45C -大约25C 没有什么特别之处。  

    此致、

    Nick