This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:SoC 数据问题

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24170, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054648/bq34z100-soc-data-issue

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ24170GPCCHEMEV2400

大家好、我将 BQ34Z100与 BQ24170搭配使用  

当我读取 SOC 的值时、会产生奇怪的数据。  


如果我观察、它会缓慢地从0x00上升到0x64、SOC 值保持在0x64


如果我想正确显示 SOC 值、我应该在电路图中修改什么?


或者、我是否必须在软件中配置某项内容? 请告诉我答案。


感谢您的服务。


e2e.ti.com/.../0172.02_5F00_BATTERY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +我将 FB2磁珠更改为0欧姆 SOC 保持在0x05... 我使用的是2节电池、最大电压为8.4V、容量为20Ah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunsong、

    您必须校准监测计、完成 GPCCHEM 流程以查找化学 ID、然后运行学习周期以获取准确的 SOC 信息。

    更新状态为0x06后、它应该报告更准确的 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说原理图看起来不错、我需要修改软件吗?  

    什么是 GPCCHEM 流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunsong、

    通常、如果您按照 EVM 用户指南中的示例操作、原理图是正常的。 我认为、对于您的情况、您需要设置监测计。

    要进行校准、您可以遵循 EVM 用户指南。 您将需要 EV2400来进行此设置。

    GPCCHEM 页面上提供了一个有关您需要执行的操作的指南: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    然后、在监测计 TRM 中、您可以按照 第11.3节"学习周期"进行操作。 第11章的所有内容都介绍了必须执行的测量仪表设置步骤。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw5

    此致、

    Wyatt Keller