This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:DPPM 防止、#39;充电完成、#39;STAT 引脚上的状态

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052255/bq24070-dppm-preventing-charge-done-state-on-stat-pins

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: TPS63031

我继承了这个设计。 此处包含 PMIC 部分的原理图。 裸板是制造的、因此我必须使用该铜。 除了在37k4的 R12和包含保护电路的 GEB 404176 3.7V 锂聚合物电池(1600mAh)上、BQ24070不会在 STAT1/STAT2上指示"充电完成"外、所有功能都正常。 将 R12更改为36k0适用于测试装置。 STAT1和 STAT2指示按照数据表中的表进行充电。 但是、在 R12为36k0的50个单元中、我有几个单元仍然无法充电、并将继续在 STAT 线路上指示"正在进行快速充电"。 在其中的每个单元上、我将 R12更改为35k7、然后每个单元都能够达到在 STAT 线路上完成的充电。 无论 PMIC 是否指示充电完成、锂聚合物电池的最大电压似乎达到4.185V 左右。 在这些限制条件下、我如何设置此设计以使其始终在 STAT 引脚上达到充电完成状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否能够在看到电池的电流时测量该行为? 看到这种情况时、您是否还能够测量 IN、OUT 和 BAT 引脚上的电压?  

    这些引脚上是否有上拉电阻器?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    尚未尝试测量流入电池的电流、但我可以尝试尽快设置、并让您知道我看到的情况。  

    V_IN = 5.3V

    V_OUT = 4.39V

    V_BAT = 4.183V

    我们将使用 Nordic nRF52833运行 Fanstel 模块。 STAT 引脚直接连接到'833上的 GPIO、我已确认为这些 GPIO 启用了内部上拉电阻。 北欧产品规格显示内部上拉电阻为13k0典型值。 PMIC 的输出端连接到 TPS63031、Fanstel 模块的运行电压为3.3V。 在这些情况下、我通常在电路板上放置上拉电阻器、这是肯定的、但这在理论上应该起作用、因为 STAT 引脚是漏极开路。 我通常还会上拉至 PMIC 的输出、然后根据设计在需要时进行转换、以避免任何反向供电。 但在这种情况下、我并不觉得这是问题-因为我可以在 R12为35k7的 STAT 引脚上看到"充电完成"模式。  

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    [报价 userid="454529" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052255/bq24070-dppm-preventing-charge-done-state-on-stat-pins/3892987 #3892987">尚未尝试测量进入电池的电流、但我可以尝试尽快设置、并让您知道我看到的内容。  [/报价]

    很好、如果可能、期待您的更新。 也可以看到 IN 和 OUT 引脚上的电流。 如果调整 VDPPM 阈值有助于器件更好地执行、则很可能会看到 DPPM 行为(电池电流降低以保持 OUT 电压)。

    [引用 userid="454529" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052255/bq24070-dppm-preventing-charge-done-state-on-stat-pins/3892987 #3892987"]我可以在 R12为35k7[/quot]的 STAT 引脚上看到"充电完成"模式

    根据您的电阻器值、其外观如下:

    RDPPM [kohm] VDPPM [V]
    35.7. 4.105.
    36. 4.140
    37.4. 4.301.

    对于37.4kOhm、该阈值很可能会导致器件进入 DPPM、从而禁用终止、从而导致您看到的行为、因为充电完成状态会随终止而发生  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我能告诉大家的最好的是、使用库尔斯镜时、我看到大约有2、2.5mA 的电流进入电池。 您是否认为 DPPM 可能始终会降低电池充电电流以维持 PMIC 输出电压、这是出于某种原因、因此电池完全充电只需花费更长时间、导致 STAT 引脚上没有"充电完成"指示? 在过去、我将这个特定的设置保留在适当的位置、充电、R12 = 37k4、大约持续24小时或更长时间、以查看它是否会达到充电完成的程度、而没有达到充电完成的程度。 但是、根据电池实际处于充电周期的位置、这可能根本不足以将其充电。 电流为2mA、持续24小时、仅为48mAh。 电池容量为1600mAh。

    有兴趣了解一下您对此的看法、如果您认为使用35k7电阻器填充 R12是一种合适的解决方案。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    DPPM 是您看不到器件终止充电电流并更改 STAT 引脚以显示充电完成的原因。  

    [引用 userid="454529" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052255/bq24070-dppm-preventing-charge-done-state-on-stat-pins/3896037 #3896037"]您是否认为 DPPM 可能始终会降低电池充电电流以维持 PMIC 输出电压

    不一定总是这样、但需要将 PMIC 输出电压保持在根据 R12电阻器值设置的阈值。 阈值越高、保持 OUT 电压所需的电流就越大。 它类似于具有电流限制的电源;当负载接近电流限制阈值时、电压将下降。 为了保持电压、需要降低电流输出或增加阈值。

    您的场景也是如此。 由于您要降低 DPPM 的电压阈值、因此该器件无需将尽可能多的电流从 BAT 转移到 OUT 来维持电压。  

    [引用 userid="454529" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052255/bq24070-dppm-preventing-charge-done-state-on-stat-pins/3896037 #3896037"]您认为使用35k7电阻器填充 R12是一种合适的解决方案

    最终、这是您的决定、但我的输入实际上取决于您对输出或电池的优先级。 35k7可以正常工作、但您很可能需要降低充电电流以避免 DPPM。 这将有助于保持您的输出电压。

    如果您希望确定电池优先级、则需要调整 R12电阻器、直到您看到以降低输出电压为代价完成充电。 当 R12为35.7kOhm 时、您可以在降低充电电流之前让 VOUT 降至4.105V。 如果您对此还可以、那么这是一个合适的解决方案。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    好的、理解解释。 我认为、为了及时完成电池充电、我们可以容忍低于4.105V 的 VDPPM 阈值。

    如果阈值导致器件进入 DPPM 并且禁用了终端、那么我相信我可以简单地降低 R12的值、以确保在每种情况下都能充电。 我只是想确保没有其他事情出错。 我想将充电电流保持在500mA 的最大值、但我甚至可以证明将该值降低大约20-40%来帮助实现这一点。

    感谢你的帮助、

    Jon