This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798能否替代 BQ25792?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055172/bq25798-can-bq25798-replace-bq25792

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25792

大家好、

当需要支持3A 充电电流、2S 电池和 USB PD3.0时、BQ25798能否替代 BQ25792? 通过比较 BQ25792和 BQ25798、我认为它可以满足要求。 您能否仔细检查 BQ25798是否可以替代 BQ25792?

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    是的。  与792相比、BQ25798具有其他特性(太阳能充电和备用模式)、但本质上是相同的。  唯一的最大区别是、798的糟糕源检测不会像792那样闭锁 IC、并将反复重试。

    此致、

    Jeff